This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:TUSB546仅支持DFP模式

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578628/tusb546-dci-tusb546-supports-only-in-dfp-mode

部件号:TUSB546-DCI
主题中讨论的其他部件: TUSB564

您好,

正如TUSB546数据表所说,它仅支持DFP模式。 它仅适用于DP通道还是同时适用于USB和DP通道?

在本例中,我们需要USB的双重角色数据(DRD)和Display Port的DFP。 我可以使用此IC (TUSB546)吗? 在数据表中,功能方框图显示USB线路的上游和下游两侧都有驱动器电路。混乱由此开始。

另一个问题是,我们从TUSB546-DCI数据表中获取的下图中包含了用于吸入端(UFP)的TUSB564-DCI芯片,但我们没有在TI网站中获得有关该芯片的任何信息。

如果有人知道答案,欢迎你!!!

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vijaya:

    您感兴趣的问题是正确的。 您可以将TUSB546用作USB的双重角色,只要您能够在主机或设备之间切换SSTX/SSRX线路(某些客户从USB集线器在upstreamport和downstreamport之间切换USB路径)。 但DP线路ARO仅用于采购DisplayPort视频。 关于TUSB564,该设备尚未发布,这就是为什么您无法在我们的网站上找到有关它的更多信息。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Diego的快速回复!!!

    您是否知道Type-C上VESA Display port alt模式的插针分配A,B,C,D,E和F

    在其中一个TI应用手册中,PD备用模式-显示端口(slva844a.. pdf),他们在表1中提到了VESA规范。

    由于TUSB546仅支持C,D,E和F, 我们想知道A和B引脚配置,Gen2_BR是什么?

    请告诉我们电缆类型和DisplayPort信号的含义...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A和B引脚配置的唯一区别在于两种配置均适用于10Gbps DisplayPort数据速率,这意味着DP信息将使用3.1 第2代电气参数进行传输。 TUSB546是为3.1 Gen1设计的,因此不能与A和B配置配合使用。

    我不熟悉这种DP配置,但很难找到任何支持10Gbps的DP接收器设备,因为发布的DP规范将HBR3作为最大比特率(8.1Gbps)。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Diego的快速回复!!!