This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD101:极性反接保护

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580593/sn65hvd101-reverse-polarity-protection

部件号:SN65HVD101

尊敬的先生/女士:

1.我想检查SN65HVD101中的极性反接保护如何工作? 如果超过极性反接的绝对最大额定值,IC是否会失效?

2.此IC 是否符合任何ISO国际标准/IEC?

3. TI是否会为最终用户提供任何器件堆栈库以供其构建,或者TI是否与任何第三方合作以提供您可以共享的器件堆栈库? 我的终端客户正在使用IOlink作为安全设备。

此致,
公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好KPK:

    1.极性反接保护电路可保护设备,防止意外地将极性反接至L+,CQ和L-引脚。 任何引脚之间的最大电压在任何时候都不能超过40 V DC。 如果超过最大值,设备可能会永久损坏。

    2. SN65HVD101的设计符合IO链路规格:

    SN65HVD101的数据表中提到了IEC 6.1万-4-5 (IEC电涌),并提供了有关如何防范的建议。

    3. TI网站上有许多TI设计,其中实施了物理层和IO链路协议。 您可以在此处找到它们:

    我知道我们已经为其中的一些参考设计许可了IO堆栈,但我不确定共享此宣传材料的规则是什么。 请告诉我您还有什么其他问题吗?