This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:未使用的SDN /SCN引脚

Guru**** 2475100 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580157/tca9548a-unused-sdn-scn-pins

部件号:TCA9548A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用TCA9548A,并且有疑问。

请问您有什么建议?

——问题

tCA9548A中有8条I2C线路,有些线路未使用。

在这种情况下,将未使用的SDN和SCN引脚连接到何处。

感谢您的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shinichi1:
    您应将未使用的端口与上拉电阻器绑定到较高的位置。
    -侯思明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的弗朗西斯

    感谢您的回复。

    我将让客户通过上拉电阻器连接H。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一