This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:一些澄清

Guru**** 2771665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06, TPD6E05U06, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579721/tusb8041-a-few-clarificiations

部件号:TUSB8041
主题中讨论的其他部件:TPD6E05U06,TPD4E05U06

你好

我一直在研究您的数据表,参考设计和开发主板 ,我没有看到任何关于数据线端接的提及。 我是否可以假定,如果 将轨迹的阻抗匹配为45欧姆单端或90欧姆差分,则不需要端接(TX线路上的交流耦合电容器除外)? 即在适当的情况下将其嵌入芯片上。

我还想问一下您对ESD保护设备的建议是什么。 由于大部分的磁阻都比我的迹线大得多,因此会出现严重的阻抗不匹配,从而导致反射发生。 你有什么建议如何处理这种情况吗? 我发现使用TPD6E05U06,反射系数可以保持在0.2 以下。 同样的反射问题将在集线器占用空间上发生,但可以保持在同一水平。

我还想问一下PWRCTLX引脚。 它们都包含一个下拉电阻器,当我使用设备的联动模式时,我知道可以让其中3个未连接,这三个端口上不支持电池充电, 并使用最后一个仍带有下拉功能的端口来启用或禁用所有下行端口的电流。 我对PWRCTLX引脚的理解是否正确?

最后我想问一下EEPROM的问题。 我计划允许微控制器与EEPROM和集线器共享I2C总线,以便在需要时轻松对EEPROM进行重新编程。 集线器是否具有I2C地址? 据我所说,它只要求EEPROM具有特定地址,而不说明它自己的地址,大概是因为它永远不应该被寻址。 我是否遗漏了数据表中不允许我这样配置设备的内容?

我希望这些问题足够清楚,如果不清楚,请告诉我,我将进一步澄清这些问题。 我目前正在使用TUSB8041制作原理图并为新设计选择组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    正确,您只需填充SS_TX线路上的串联电容器,所有其他无源组件均位于集线器内部,这是USB规格要求的,这就是我们不在数据表上声明的原因,但我们可能会更改。

    我推荐TPD4E05U06,我们使用这些二极管成功地进行了设计。

    PWRCTLx/Baten引脚具有双重功能,它们在开机期间选择基于每个端口的BC支持,重置后,它们控制电源开关,在这种情况下,它们可以配置为组合或单独。 简单地说,BC是按每个端口选择的。

    集线器不是完整的I2C从属设备,它仅使用I2C来加载来自连接的EEPROM的值。
    集线器支持SMBus主中继器,其SMBus地址可在数据表的8.4 第3节中找到。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的参与,我在USB标准中看到了对它的提及,但我有所不同,因为数据表中没有明确说明。

    对于PWRCTLx引脚,如果我在重置时将它们全部保留为PD,即任何端口上都不支持电池,并且当我处于组合模式时,我假设我可以使用其中任何一个来控制所有端口的电源,这是否正确? 或者我是否必须使用与我的~OVERCURx引脚对应的PWRCTLx引脚?

    在I2C方面,如果我在I2C总线上安装的设备比USB集线器和EEPROM多,USB集线器是否会在I2C总线上导致我出现问题? 数据表详细介绍了UM1.0204万 I2C规范,我认为这意味着它符合I2C协议,并且通过为总线添加更多设备,我不会遇到由于集线器地址不足而导致的任何问题。

    此致,

    Atli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您对PWRCTLx引脚的描述是正确的,当配置为组合模式时,所有引脚都将切换在一起。
    您可以共享I2C总线,集线器只是I2C主控,而不是从属。 您可能必须调整I2C设备上的上拉值,因为它们都将共享同一总线。
    此致