This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:625MHz时的均衡级别和预强调级别

Guru**** 2520930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579893/ds25br440-equalization-level-and-pre-emphasis-level-at-625mhz

部件号:DS25BR440

大家好,

我的客户正在考虑DS25BR440是否可用于他的1.25Gbps系统。
因此,客户想要了解625MHz时的均衡级别和预强调级别。

如果你有数据,请告诉我。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI F.N.,

    很遗憾,我无法找到此项的数据。 为获得最佳信号完整性,应由客户调整编程的均衡器和预强调级别。

    EQ和预重的大小取决于DS25BR440前后的媒体数量。 如果源和DS25BR440输入之间的插入损耗较低,则可以关闭EQ。 如果DS25BR440输出和接收器之间的插入损耗较低,则也可以关闭预强调。

    此致,

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fumio,

    添加到信号的均衡量将由系统信道中的损耗或衰减量确定。   DS25BR440 Rx和Tx均衡将在625 MHz下工作。  

    此致,