This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:DS25BR440的工作温度高于推荐温度

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440, DS25BR100EVK, DS25BR400, DS25CP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579900/ds25br440-ds25br440-behavior-over-recommend-operating-temperature

部件号:DS25BR440
主题中讨论的其他部件: DS25BR100EVK, DS25BR400, DS25CP102

您好,

我想确认两件事。

第一

操作温度高于建议的工作温度

我的客户基本上计划在85度以下的环境中使用它。

这并不意味着您希望我们对操作进行补偿。

我们的客户将在低于85度的温度下使用。

由于DSBR440 剂量 没有 热关闭功能,所以我想知道  当 周围的电路和设备无意中变得高温时,可能会发生影响。

例如, 正 负输出可能固定为低或高等

2号

我们的客户希望评估DS25BR440,但EVM尚未准备就绪。

EVM是否提供了任何可替换器件?
我找到了DS25BR100EVK,但它的功能和性能似乎与DS25BR400有所不同。
此致,
Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomoaki:

    不 保证在85°C以上工作,但零件将继续在更高的温度下工作。

    #1 温度低于85C时无需进行补偿。

    2 DS25CP102具有非常相似的I/O特性 www.ti.com/.../ds25cp102evk

    此致,

    李