This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:SPI闪存问题-区域无效

Guru**** 2473320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580115/tps65982-spi-flash-issue--invalid-region

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我们使用 主机接口工具GUI将配置工具生成的二进制代码绑定到TPS6.5982万的外部SPI闪存上。

当SPI FW更新完成时, 我们收到一个错误,指出闪存验证失败。

设备在通电时进入启动模式,而不是像之前在板上旋转时那样进入应用程序模式。

以下是 一些引导标志:

SPIFlashPresent-True

区域0-正确

区域1-正确

Region0无效-正确

区域1无效-真

Region0CRCFail-错误

区域1CRCFail-错误

有什么想法吗? 无效区域是什么意思?

通过主机接口固件更新(i2c)编程完成,没有出现问题,但会出现相同的启动错误。

谢谢!

Nabeel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nabeel,

    您能否确认您正在使用哪个SPI闪存芯片?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我们正在使用Winbond W25Q80。 探测针脚可确认在SPI闪存更新期间时钟正在切换和数据正在写入

    谢谢!

    Nabeel