This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:工作原理

Guru**** 2972710 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579795/pca9543a-how-its-works

部件号:PCA9543A

你好

我读了PCA9543A的数据表,但我不明白它是如何工作的。

我有两个具有相同I2C地址的IMU,我想使用PCA9543来读取这个IMU,但是我真的不明白它是如何工作的,我如何访问每个IMU。

谢谢。

Laura Vargas

电子工程学生

波利瓦里亚Pontificia Universidad Bolivariana

哥伦比亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Laura:  

    您已为您的应用选择了理想的零件。 由于此部件有两个不同的通道,因此您可以在每个通道上放置一个IMU。 因此,IMU 1将位于通道0上,IMU 2将位于通道1上。 如果转到数据表的第14页,您可以看到某些位如何控制启用哪个通道。 这将允许您独立控制每个。 请告诉我这是否合理。

    Matt Mendez