This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3223-Q1:TRS3223充油泵产生的电压减去

Guru**** 2473400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578860/trs3223-q1-trs3223-minus-voltage-generation-of-charge-pump

部件号:TRS3223-Q1
主题中讨论的其他部件:TRS3223

尊敬的支持团队

我    的客户中发生了TRS3223 ESD故障,即V针损坏。

您能否提供 充油泵产生负电压的方式?

(是否仅 为-1增益充油泵?)

此致

永川富弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro-san,

    充油泵作为电压倍增器工作。  在第一个循环中,C1的一端充电至Vcc,而另一端对GND短路。 在第二个循环中,当另一端从GND向上推至Vcc时,C1将生成2Vcc至V+。 对于同一种方法, C2将从  GND生成-2Vcc,而另一端 从2Vcc降至GND。 希望这有所帮助。  如果您 还有其他问题,请告诉我。 您应该能够观察 外部电容器上的电压变化。 谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hao San

    感谢您的快速响应。

    在VCC=5V的情况下,这是否意味着-2Vcc=-10V应用于V-引脚?

    (参见数据表, V形引脚的绝对最大额定值为-7V。)

    正确吗?

    此致

    永川富弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomohiro-san,

    理论上,充油泵能够使输入电压翻倍。 但由于寄生电容器和电阻器,实际上它无法实现100 % 效率。 因此,5V电源产生约7V电压。 如果您有任何疑问,请告诉我。 谢谢!