This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万Q-Q1:TD+,TD-,RD+,RD-的绝对最大额定值

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579380/dp83848q-q1-absolute-maximum-ratings-of-td-td--rd-rd-

部件号:DP8.3848万Q-Q1

您好,

我的客户正在使用DP8.3848万Q-Q1。
能否告诉我TD+,TD-,RD+,RD-的绝对最大额定值?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu,

    TD+/-和RD+/-的ABS最大值为VCC + 0.5V。
    VCC最高可达4.2V。

    此致,
    罗斯