This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/SN65HVD256:SPICE模型

Guru**** 2547620 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN65HVD256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579999/tina-spice-sn65hvd256-spice-model

部件号:SN65HVD256
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

我们的客户想要获得SN65HVD256DR的Spice型号, 他们问我们如何获取,但网站上不存在该型号。

您能提供 吗?

或者,如果有任何方法可以通过网站上的IBIS模型制作Spice模型,请告诉我们。

谢谢!

Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TCAN1042_5F00_v2.tscHelloSato-San,

    遗憾的是,我们没有为SN65HVD256生成SPICE模型-只有IBIS可用,而且我不确定在模型类型之间转换的方法(它们在本质上非常不同,因为IBIS仅对I/O属性建模,而SPICE倾向于使用功能电路模型)。

    我们确实有一个SPICE模型可用于较新的TCAN1042,该模型应具有类似的性能。  我已将其附在该线程上。

    此致,
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Robertson-San,

    感谢您的快速回复,我理解。

    我会告诉客户。

    谢谢,此致,

    Hiro