This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:输出7问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579887/tpl7407l-output-7-question

部件号:TPL7407L

支持路径:/产品/开发和故障排除/查找设备上的关键信息/

您好,  

我有一个快速问题。 我在阅读数据表时注意到,如果我使用输出7 (仅该输出),我应该使用外部肖特基二极管来保护OUT7引脚免受负瞬变影响。

我使用它而不是肖特基二极管来驱动继电器  

输出7有什么特别之处,它与所有其他输出有何不同???  

我们非常感谢您的帮助。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juan,

    为帮助回答您的问题,能否提供驱动继电器所需的电压和电流? COM引脚处是否使用了相同的电压?

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alek:

    用于驱动继电器的电压为24V,COM引脚处使用的电压相同。 电流约为8mA

    谢谢

    Juan D. Gomez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juan,

    虽然负载相当轻,但我仍建议在OUT7上使用外部二极管。 与其他输出相比,此输出更容易受到感应负载切换的影响,并且没有二极管可能会导致设备出现问题。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius