This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:如何将其配置为接收器并从电源请求更高电压?

Guru**** 2474450 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579500/tusb422-how-to-configure-this-as-a-sink-and-request-higher-voltages-from-a-source

部件号:TUSB422

从数据表来看,我似乎无法确定 任何方式让422请求从 给定的电源施加到VBUS的更高电压。 这是否可行 ,或者我们是否必须使用USB类型c规范手动执行此操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人有使用TUSB422作为水槽的经验? 如果是,您可以使用 传输寄存器将数据发送到源吗? 数据表非常不清楚需要遵循哪些协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB422是仅通过I2C控制的PHY。  如果没有SW,则无法正常工作。  我们为 客户提供 MSP430或Linux的软件。  该SW具有可配置用于电源协商的源电压和汇电压功能的PDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    是的,我们正在使用Atmel MCU通过I2C控制Tusb422。 我的问题涉及如何使用/配置TUSB422寄存器以:
    a.请求更高电压
    b.通过电缆中的CC线传输编码后的消息。

    加载数据缓冲区的方法是什么? 它们被列为只读寄存器。 如果可以加载数据缓冲区,如何启动数据发送?

    如果我可以进一步澄清,请告诉我。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trevor,

    必须实施Type-C和USB-PD协议堆栈。   这不是我能提供的几个寄存器写入的序列。  您应该请求我们拥有的MCU SW并将其移植到您的Atmel MCU。   它的大小与32 KB 有关。  我会将您的消息转发给我们的营销联系人以提供帮助。

    此致,

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    谢谢。 支持人员是否会通过电子邮件联系我?  

    最佳,


    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Trevor,
    您可以在此处申请软件: www.ti.com/.../TUSB422
    巴西,
    Brian