This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:SN65HVD251 CANH CANL输出电压

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579851/sn65hvd251-sn65hvd251-canh-canl-output-voltage

部件号:SN65HVD251

尊敬的先生:

我们在CANH和CANL之间使用60欧姆电阻。

使用4.5V时,CANH最大= 3.2V最小= 1.73V,CANL最大= 2.13V最小= 1.21V。

使用5V时,CANH最大值= 3.56V最小值= 1.97V,CANL最大值= 2.37V最小值= 1.39V。

 CANH/CAHL电压是否跟随电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,CANH/CANL输出电压将随着VCC电压的增加而增加。

    最大