This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2066:关于使能引脚

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579917/tps2066-about-enable-pins

部件号:TPS2066

您好,

您能告诉我有关TPS2066 EN引脚的信息吗?
TPS2066 启用引脚(EN1和EN2)处于活动高电平。
如果我想永久启用输出,我会将这些引脚拉高至5V。
在这种情况下,我应该使用一个上拉电阻器,即10千欧?  

您能给我建议吗?

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,EN引脚可以使用电阻器向上拉,或者如果不使用其他电源进行控制,则可以直接连接。