请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB913A-CXEVM 主题中讨论的其他部件: LP3.8693万, DS90UB913A-Q1
我想确认 DS90UB913A-CXEVM的PoC操作。
DS90UB913A-Q1由PoC供电。 LDO在此EVM中为LP3.8693万。
在上升期,浪涌电流约为350mA。
我认为350mA是LP3.8693万的电流限制,所以这种浪涌电流操作是正确的。
对吗?
此致,
Atsushi Yamauchi