This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:PCLK频率

Guru**** 2473330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579033/ds90ub913a-q1-pclk-frequency

部件号:DS90UB913A-Q1

您好,

如果PDB-低时,PCLK不是最终频率,是否有问题?

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuji您好!

    我不理解您的问题。 当PDB为低时,禁用913A。

    此致,
    Sugiura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugiura San,您好!

    感谢您的回复。
    我想确认,临时区议会的频率是有波动的,但最后决定,如果临时区议会的频率是低的话,便没有影响。

    此致,
    柳枝