This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:USB弹出式按摩

Guru**** 2473320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579083/tps2546-usb-pop-up-massage

部件号:TPS2546

团队,

我正在使用TPS2546作为USB控制器。

当我插入USB连接线时,会弹出一个按摩,如下所示。

您有什么想法,我可以设置任何不能为该消息提供鞋款的设置吗??

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marco:
    TPS2546似乎处于数据传输模式,如CDP或SDP (假设电话检测到这一点)。 您可以将模式更改为非数据模式,如DCP或DCP自动(有关如何配置CTLx引脚的信息,请参阅数据表中的真值表)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marco:

    您的使用案例是什么?  您需要数据+电源还是只需要为手机供电?

    如果您只需要为电话供电,只需将TPS2546配置为DCP_AUTO模式(CTL=0,CTL2=CTL3=Ilim_SEL=1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,

    1. 只是要确保在DCP-Auto模式下操作时,D+/D-检测功能仍然可以工作,即使数据不起作用。
    2. 启动检测后 ,CTL1,CTL2,CTL3和Ilim_SEL上的任何状态更改都将不起作用??

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marco:

    1.在DCP_AUTO模式下,TPS2546可以使智能手机快速充电,但请注意,智能手机无法与主机MCU通信。
    TPS2546的工作模式由CTL1,CTL2,CTL3和Ilim_SEL确定。如果您随时更改引脚的电压级别,TPS2546将更改工作模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,永强,

    我们尝试了DCP_Auto模式(CTL=0,CTL2=CTL3=Ilim_sel=1),成功地防止了Andriod平台的弹出窗口。

    但对于iPhone平台,仍会弹出窗口,如下图所示,我可以向您学习如何修复它吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为您的电缆不是原始的苹果电缆,请使用真正的苹果电缆。