This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:带子函数ANEG_SEL

Guru**** 2473780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579190/dp83867is-aneg_sel-of-strap-function

部件号:DP8.3867万IS

大家好,

我在带式配置中找到ANEG_SEL (自动协商选择)。



ANEG_SEL的配置在Autoneg Disable=1 (模式4)下是否无效?



此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!

    我现在正在研究这个问题。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗斯桑

    感谢您的支持。
    我将等待您的回复。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-san,您好!

    RX_Ctrl上的绑带用于启用或禁用自动协商。 如果启用了自动协商,则LED_1上的ANEG_SEL腕带用于选择自动协商期间将通告的速度。 如果ANEG_SEL为0,则将通告所有速度10M/100M/100M。 如果ANEG_SEL为1,则在自动协商期间仅通告100M和1000M。

    此致,

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aniruddha-san,

    我认为ANEG_SEL在   禁用自动协商(RX_CTRL=Mode4)时不会影响0或1。
    我的理解是否正确?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-san,您好!

    是,如果禁用自动协商,则ANEG_SEL不会有任何影响。

    此致,
    Aniruddha