请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB928Q-Q1 我们将使用DS90UB927 (TX)和DS90UB928 (RX)的组合,DS90UB928的GPIO [3:0]将被使用并配置为输出端口。
问题1:我想知道DS90UB928上I2S_B和LCBL的定义。
I2S_B:如果我们使用GPIO [3:0],I2S_B必须设置为“低”?
LCBL:对于长电缆模式,高? 应将多远距离设置为"长电缆模式"?
问题2:在演示板上,DS90UB927的DOUT+/-和DS90UB928的Rin+/-上使用了0.1uF交流耦合电容器(X7R)。
X7R型电容器适合"长电缆模式"
我想知道这些0.1uF电容器和X7R型电容器的容量电容范围适合"长电缆模式"吗?