This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:封装

Guru**** 2473330 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579602/sn75dp130-package

部件号:SN75DP130

大家好,

请告知SN75DP130SS和DS的软件包信息。

SN75DP130在Page49/50和Page 51/52上显示了两个封装图。
除了DAP的大小外,两者都相同。
第49/50页上的图纸有一个小尺寸DAP (4.1 x 4.1 mm)和一个
第51/52页上有大DAP (5.6 x 5.5)

请告诉我第49/50页上的图是否与SN75DP130DS对应
和第51/52页上的一个链接到SN75DP130SS?

SN75DP130SS是否具有更大的DAP?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kikuo:

    数据表存在问题,热垫尺寸合适,在第51-52页上,我们正在努力解决这个问题。

    DP130DS和DP130SS都具有第51-52页中描述的相同散热垫。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garcia-San,

    感谢您的回答。

    Mita