This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:技术信息请求

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578091/ds250df410-technical-information-request

部件号:DS250DF410

我正在尝试获取完整的数据表,参考设计和任何软件文档,以及以下零件的定价。 TI下载仅为产品简介,12页,无详细信息。 我可能需要与TI签订保密协议

1) DS250DF210 25 Gbps多速率2通道Retimer
2) DS280MB810低功耗28 GBS 8通道适配器(交叉点)
DS250DF410多速率4通道Retimer
3) FPC401四端口控制器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该简短数据表中的程序员指南和EVM用户指南超链接也已失效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean和Trent,您好!

    我已将此问题提请我们的营销团队注意,我们将调查断开的链接的情况。 一旦您可以访问MySecureSW,这些文档就可以下载。 解决此问题后,我们会通知您。

    Michael