This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2EUSB30:生命周期持续时间

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579749/tpd2eusb30-life-cycle-duration

部件号:TPD2EUSB30
主题中讨论的其他部件:Strike

此部件的使用寿命是多少(年数,ESD事件数)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    遗憾的是,我们不会终身测试我们的设备。 有许多因素会影响这一评级,即罢工频率,环境,电流水平。 我们根据保护级别进行评级,尽管我们反复测试设备,但ESD产品的预期寿命不能保证。

    -Brian Dempsey