This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3223E:输出未启用

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C3223E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578699/sn65c3223e-outputs-not-enabled

部件号:SN65C3223E

我正在使用SN65C3223E应用程序,需要通过RS232连接到设备。 在本应用中,我们不需要自动断电功能,并已将电路配置为禁用断电,并始终启用接收器。 接口电路配置了3 V至5.5 V电源的应用信息中引用的电容器值。

在SN65C3223E上,我正在测量以下各项:

  • !FORCEOFF = 5.03 V
  • FORCEON = 5.03 V
  • !EN = 4.6 mV
  • !无效= 3.01 V

根据数据表,我认为应该启用驱动器和接收器,但是当应用输入信号时,驱动器或接收器上都没有输出。

我是否误解了应该如何配置SN65C3223E? 什么会导致SN65C3223E输出未启用?

谢谢!

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    您的设置似乎正确。 您的VCC是什么? 如果您使用3 V电压,我建议使用相应的电容器值(5 V电压的情况相同)。 您如何打开/关闭强制? 我会使用这些电容器来尝试获得最理想的测试条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,

    您可能需要检查充油泵电压值,以确保输出的电压正确。 您使用的是哪种输入信号? 您可以验证它是否到达VIH和VIL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    感谢您的建议。

    我们的接口板提供3.3 V和5 V。对于VCC,我们使用5 V。根据您的建议,我们已将电容器更改为5 V的值

    关于强制开/关信号,它们已硬连线到VCC,因为我们不打算在此应用程序中使用自动断电功能。

    对于DIN,我们已经测试了几个信号源:(1) 3.3 V GPIO信号和(2)外部3.3 V电源。 对于Rin,我们还使用几个信号源进行了测试:(1) RS-232接口CTS/RTS引脚,以及(2)外部+/-9V电源。

    我们目前正在重新检查整个电路中的所有连接,并将再次检查充油泵电压。 但是,根据先前测试的注释,我们似乎没有达到适当的输出电压。

    此致,
    戴夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我建议验证电容器是否正确放置,因为如果充电泵不能正常工作,它们将出现故障。 您是否说您测量过V+和V-? 如果问题仍然存在,我建议尝试另一个IC,因为该IC可能无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,

    是的,我们测量了V+和V-,只看到了大约200 mV。 我们重新检查了所有电容器和连接。 最后,我们换用了另一个IC,电路现在似乎工作正常。

    谢谢!

    戴夫