This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS324:关于子LVDS

Guru**** 2474380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579011/sn65lvds324-about-sub-lvds

部件号:SN65LVDS324

尊敬的支持团队:

SN65LVDS324是否可以支持索尼的子LVDS?  此芯片是否支持LVDS到并行转换? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mao:
    是的,它支持来自Sony视频图像传感器的子LVDS信号。 设备将数据反序列化为10或12 bpp。

    此致,
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerardo,

    感谢您的回答!

    请仔细检查 ,SN65LVDS324可以将FPD链路信号从LCD信道(用于LCD的LVDS)转换为并行,对吗?  顺便说一下,您是否有次级LVDS标准?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mao:

    确切地说,LVDS24是图像传感器和处理器之间的接口,因为它从亚LVDS信号转换为并行信号。 在这种情况下,图像传感器是次LVDS信号的生成器。 您提到的事例是LVDS面板是LVDS接收器。

    谢谢!

    Gerardo

    如果  我已经回答了问题,请考虑选中"验证答案"按钮