This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:使用TUSB8041创建USB 3

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578360/tusb8041-create-usb-3-with-tusb8041

部件号:TUSB8041

您好,

我尝试使用 TUSB8041芯片创建USB 3 (SuperSpeed,5G),但它只能检测USB 2设备。

有人能告诉我如何配置此芯片以使其成为USB 3集线器吗? 我需要任何特殊的配置吗? 上拉还是下拉?

此外,在设备管理器中,我得到"通用USB集线器",而不是"通用超高速USB集线器"。

谢谢!

丹尼尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    无需特殊配置,请分享您的示意图以供查看,如果您想通过电子邮件发送私人消息给我。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,我给您发送了一条消息,等待您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在私人邮件中处理。