This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:使用SATA 3中继器时的预防措施

Guru**** 2930560 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579621/sn75lvcp600s-precautions-when-using-the-sata-3-repeater

部件号:SN75LVCP600S

是否确定此IC可用作SATA 3中继器?

我认为它适用于SATA 3.0 (6.0Gb/s) 中继器。

此时,

1. CPU的TX信号进入LVCP 600 S

2.此信号从LVCP 600确认,以输入SATA keonnekteo RX信号。

但是,我不明白为什么1号信号应该是长信号两次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉,我不完全理解这个问题。

    SN75LVCP600S可用于补偿SATA-3系统中的信号损失。

    由于均衡是一种输入功能,如果将LVCP600S放置在更靠近SATA Rx输入的位置,则它将提供最大的优势。

    此致,

    李