This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:PCIe通道引脚交换

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579605/ds80pci402-pcie-lanes-pin-swap

部件号:DS80PCI402

大家好,

客户正在使用DS80PCI402 (3V3,ENSMB=0)在其应用中驱动PCIEx4。

出于布局原因,他们交换了几 个PCIe通道。 而不是将IN+和IN-正确连接到相应的信号+和–,
他们已 将+与输入中的–进行了交换, 还交换了输出中的+和–,以保持极性。
 
是否允许这样做?

感谢您对本主题的意见。

此致,

Mizanur Chowdhury
中央应用工程师和大众市场FAE
东欧  
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mizanur,

    是,由于DS80PCI402不是协议感知设备,因此允许使用此功能。  交换输入和输出将返回到原始系统信号方向。

    此致,