This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:同时按下多个键

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579668/tca8418-multi-keys-press-at-same-time

部件号:TCA8418

您好,,ö m团队

   TCA8418是否支持同时按下多键? 如果是,此应用程序是否有任何特殊配置?

此致,

尼克·戴

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    是的,这是可能的。 但是,如果设备配置为与键盘阵列配合使用,则某些键组合可能会导致"重影"或错误解释按键。 9.1 第1节(从第37页开始)中的数据表对此进行了说明。 只要注意防止此类按键(例如,通过键盘布局),就不会出现与同时按键相关的问题。 如果将设备配置为与未排列在阵列中的通用输入一起使用,则没有特殊注意事项。

    此致,
    最大