This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B总线供电集线器屏蔽连接。

Guru**** 2800725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579166/tusb8020b-tusb8020b-bus-powered-hub-shield-connection

部件号:TUSB8020B

在参考设计 TIA-0.0287万中 ,所有护罩都直接连接到地面。 但是 ,在EVM TUSB8020BPHP中,这些屏蔽被绑在一起,并使用RC滤波器接地。

如果我要制作基本上是USB供电集线器(非常类似于TIDA-0.0287万),建议使用哪种屏蔽接地方案,为什么?

PS。 上游端口连接到电池供电的体佩式计算机,而下游设备是摄像头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    唯一的原因是EMI保护。 如果您的实施对EMI敏感,我建议您使用过滤技术。
    此致