This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:IBIS模型

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221E, MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579490/max3221e-ibis-model

部件号:MAX3221E
主题中讨论的其他部件: MAX3232E

MAX3221E部件是否有IBIS模型? 如果没有,是否有DIN和输出端口的数据,包括输入/输出电容,上升和下降时间,以便我们为其构建简单模式?

谢谢!

Toan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toan,您好!

    我们为该设备的多通道版本提供了IBIS模型MAX3232E:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    这应具有与MAX3221E非常相似的性能。

    此致,
    最大