This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:VolA和HPD_B规格

Guru**** 2473850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579565/tpd12s016-vola-and-hpd_b-specification

部件号:TPD12S016

[ TPD12S016 ] Vola和HPD_B规范

您好,

您能告诉我Vola规格是否正确吗?
根据我的理解,Vola应表示输出的最大电压。 但是,在数据表中,我们只看到如下典型值。
打字错误?



另外,我也找不到HPD_B引脚VI的绝对最大规格。
您是否也能检查这一项?


谢谢!


类似的规格相关讨论

TPD12S016 I2C规范
e2e.ti.com/.../52.6248万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    让我与团队讨论数据表错误,如果是打字错误,我们将进行更正。 至于HPD_B的最大规格,它不属于最大规格,因为此引脚的输入来自TPD12S916自己的5V引脚。 我将就数据表与您联系。

    非常恭敬,
    Brian Dempsey