This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万-EVM:基于FTDI的适配器?

Guru**** 2475000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579243/tps65982-evm-ftdi-based-adapter

部件号:TPS6.5982万-EVM

大家好,

我可以在应用报告“使用TPS6598x EVM仿真USB Type-C和”中看到“基于FTDI的适配器”
电力输送产品"。

您能告诉我基于FTDI的适配器的详细信息吗?

此致,

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yamashita-san

    FTDI的外形与TPS6.5982万-EVM相同,并且可以连接到TPS6.5982万-EVM以配置它或在运行期间读回寄存器。 FTDI通过TPS6.5982万-EVM上的BoosterPack引脚连接。 FTDI板是USB到SPI适配器,用于写入EVM上的SPI闪存。FTDI还具有I2C接口,用于在运行期间使用主机接口工具读回寄存器。  

    我附上了FTDI以及连接到FTDI的TPS6.5982万-EVM的图像,供您参考。

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    谢谢。 我的客户希望使用此功能来评估TPS6.2952万-EVM,他们如何获得此功能?

    此致,

    Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yamashita-san

    TPS6.5981万-EVM包括可与所有TPS6598x-EVM配合使用的FTDI板。 您可以订购TPS6.5981万-EVM,并将该FTDI与TPS6.5982万-EVM配合使用。
    www.ti.com/.../tps6.5981万evm

    谢谢!
    Eric