This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LI:CC引脚识别错误

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579287/tusb320li-cc-pin-identification-error

部件号:TUSB320LI
主题中讨论的其他部件: TUSB320

各位 专家:

 

              我的客户在使用TUSB320LI时遇到问题,该产品用于他们的一个移动电话项目中。

             当它识别UFP模式时,TUSB320可以正确识别CC1或CC2,以确保通过前向或插入C型电缆

反向

            但是,在DFP模式(OTG)模式下,无论   正向还是反向插入,TUSB320都只报告CC1。 REG09的读取值始终为0x40。

            请问您有什么建议? 谢谢!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jason:


       请分享原理图以供回顾,客户也可以在没有连接时测量CC引脚上的电压,并确保您在两个引脚中都预发送了RP (客户应看到上拉电压)。 另外,请尝试使用多条电缆和多个设备重现此问题。 有些客户对电缆方向感到困惑,因为他们翻转了另一侧的Type-C电缆(本例中为UFP),只有翻转TUSB320接头上的电缆会导致方向更改,因此请确保客户测试的是相同的电缆侧。


    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Diego:

                   我们通过仪表检查CC1/CC2引脚的状态,发现它工作正常(在DFP模式下,CC引脚拉低)

                 由于他们的软件处理错误,此问题已得到解决。  感谢您的支持。