This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:TPS2511 D+/D-测试固定装置请求

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578822/tps2511-tps2511-d-d--test-fixture-request

部件号:TPS2511

您好,先生,


我的客户电流现在使用我们的1.2 网络连接检测IC TPS2511/2514。2514。 项目状态更改为MP。但需要为测试站提供测试D+/D-夹具。
是否可以分享一些概念来帮助我的客户构建测试站? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信Allion有一些商用设备。
    www.allion.com/index.php
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    感谢您的建议。
    您是否有制造夹具的简单概念? 因为我们的竞争对手还提供测试夹具。 (或购买)

    allion解决方案很贵...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    容英,

    客户想要进行哪种测试? Whole 1.2 的兼容性测试?  如果是完整的1.2 兼容性测试,则需要专业测试仪,如Allion

    www.allion.com/index.php