This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9517:PCA9517问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9517, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578351/pca9517-pca9517-issue

部件号:PCA9517
主题中讨论的其他部件: TCA9517

大家好,

我的客户使用的是PCA9517,应用程序如下所示。

当SDA信号从从属传输到主时,它们测试点C (绿色)和点D (蓝色)波形,如下所示(请参阅波段1),点C出现较大的超调,电压达到1.159V。 拆下PCA9517A后,他们还会测试点c的波形(请参阅 waveform2),没有过射。 你能告诉我如何导致这种重大的超支吗? 对于我们的PCA9517,是否存在此超射风险? 谢谢

波形1:

波形2:

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好南方:

    PCA9517是一个缓冲器,这意味着它具有静态电压脱置。  这是电路的一部分,它确定转换器的哪一侧生成低电平,然后将其传递到摆位侧。  它与PASS FET转换器不同。 缓冲器将节点电容从A侧和B侧分离,而PASS FET转换器不会。  

    您能否为我提供有关您的设置的更多信息?  轨迹或电缆有多长?  您如何测量信号?  您是否有长接地导线。  您的上拉电阻器尺寸是多少?  您知道您的电容负载吗?  

    您是否看过其他E2E帖子中谈到静态电压偏离?  我只是想确保您知道缓冲区的工作原理,或者我是否需要详细解释。  有关静态电压偏移的示例E2E帖子包括:

    https://e2e.ti.com/support/interface/i2c/f/390/p/54.8966万/2014638#2014638</s>201.4638万 201.4638万

    我看到似乎存在一个较大的过冲,我想知道是否存在测量误差,或者是否存在一些严重的寄生电感,可能会导致此问题。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以查看以下示意图,数据来自U5 (EEPROM)至PCA9517, U5和我们零件之间的PCB轨迹长度约为2英寸,测试点为R66, 接近 PCA9517,R66非常接近PCA9517,您可以找到PIN6的过冲。

    客户机还使用TCA9517替换PCA9517并执行相同的测试,没有PIN6 (蓝色)过冲,您可以检查以下波形。 您能否帮助您对此问题发表一些意见? 谢谢

    此致,

    南方