This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:LMH1218的总功率,使用两个输出

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1218EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578314/lmh1218-total-power-of-lmh1218-with-both-outputs-utilized

部件号:LMH1218

您好,

我们计划在LMH1218中进行设计,并希望使用这两种输出。  我们的问题是:

此情况的总功率是多少?  该数据表列出了使用OUT0和使用OUT1时的功率,但不列出使用两者时的功率。  总功率是增加这两个功率吗?

提前感谢!

Kevin McNulty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    我目前没有关于此方案的特征参数数据可供参考。 但是,我能够在实验室中从LMH1218EVM获得快速测量结果。 通过启用OUT1,我观察到电流消耗大约增加了50-70 mA。  因此,我估计在启用两个输出时,如果考虑启用OUT0时的典型功耗为300 mW,则在启用OUT0和OUT1时,一般功耗约为425-475 mW。

    它不会完全增加OUT0和OUT1单独供电的功耗,因为在启用两个芯片中的任何一个时,都有共同使用的内部芯片元素,如重新计时器。

    谢谢!

    Michael