This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HG:TCAN1051HG

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HG, TCAN1042HG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579239/tcan1051hg-tcan1051hg

部件号:TCAN1051HG
主题中讨论的其他部件: TCAN1042HG

在TI TCAN1051HG上,引脚8是一个数字输入,用于将收发器配置为静音模式。  将此销拉低,确保正常操作。

 

第9.3 章节5 (浮动接线端子)指出:“如果接线端子浮动,则S接线端子也被下拉,以强制设备进入正常模式。”

 

我已选择在引脚8上添加一个下拉电阻器以进行尽职调查。  我想知道如何使此引脚上的下拉电阻器的尺寸达到最佳… 有多少电流通过它进入地面?  我可能会使用标准的22KΩ Ω 电阻器或100kΩ 0402下拉式电阻器,但希望确保没有任何问题。  我在数据表中找不到任何提到该引脚的下拉电流或功率要求的信息。

 

我在TI TCAN1042HG上有一个类似的问题;在此部件上,引脚8是将收发器配置为待机的数字输入。  将此销拉低,确保正常操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    如果您查看第6页,在电气特性(7.6)下有一节称为"S终端"。 以下数据提供了在数字S引脚上可以看到的电压和电流。   μA下拉电阻器的尺寸,低电平输入电压(VIL)为0.8 V。它将看到的最大低电平输入泄漏电流(IIL)为2 μ A。 因此,等效电阻器的最大限制为

    0.8 V / 0.0.0002万 μA = 400 kΩ。

    任何小于此值的电阻都会产生比0.8 V更小的电压,而V仍被视为低电压。因此,22k或100k电阻器将工作。