This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万:GPIO信号的单音边缘要求?

Guru**** 2474970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578662/tps65983-monotonic-edge-requirements-for-gpio-signals

部件号:TPS6.5983万

我想知道TPS6.5983万 GPIO是否需要单音边缘信号完整性。 我假设该要求与TPS6.5982万相同。

 

我附上了我现在观察到的两个示波器。 端口控制器GPIO能否处理这些类型的边缘?

在Apex Creek上,此信号由Alpine Ridge直接驱动,它没有任何系列端接,也没有与每个端口控制器长度匹配的跟踪长度。


 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ronnie:

    PD控制器可以处理这些类型的边线。 PD控制器具有内置在GPIO上的去抖功能,可帮助过滤任何差异。

    谢谢!
    Eric