This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV18:5类电缆长度

Guru**** 2855560 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV18, DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579153/ds92lv18-cat5-cable-length

部件号:DS92LV18
主题中讨论的其他部件: DS25BR110

系统设计人员正在尝试估计可以与DS92LV18 SERDES设备一起使用 的CAT5电缆的最大长度,该设备在每端以全双工模式运行。 该电缆将在两个不同的双绞线上有LVDS数据,方向相反。 SERDES设备将以64 MHz运行。

查看SERDES 设计指南(SNLA202a),它显示  了第7页上DS92LV18的数据速率与电缆长度的表。  假设这适用于在一个双绞线上运行的数据。   第二 个双绞线以 相反方向运行数据时,长度会降低多少?

 设计说明还建议使用屏蔽线对,以便在  使用同一电缆中的多对线对时最大程度地减少串扰。 每对是否需要单独屏蔽,或者是否足够好,只需一对进行粉碎?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记,

    如果可能,我建议在电缆中使用单独的屏蔽。

    在CAT5电缆中以相反方向传输高速信号需要 一定的小心。  1.2 Gbps串行信号 高于正常CAT5电缆的指定范围。   RJ45连接器 在较高的速率下也没有帮助。  我会使用电缆上的引脚来使这些信号彼此远离。  类似于RJ45上的针1-2和7-8。

    对于电缆和连接器的灵敏度, 很难估计 最大电缆长度影响。  在 这种情况下,我会说通过50 % 缩短距离。

    此致,

    李   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,
    感谢您的快速响应。
    CAT6布线是否有帮助,因为它具有更好的BW和串扰特性? 我想RJ545连接器仍然是一个难题。

    添加带有预强调的缓冲区有何影响? 这可以帮助缓解电缆BW限制,但我怀疑这不会帮助解决串扰问题(实际上可能会使情况更糟)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我同意。  与CAT5e相比,CAT6电缆可略微减少整体损耗。  RJ45连接器仍然是限制因素。  使用引脚将Rx和Tx信号分散在连接器上将有所帮助。

    如果信号衰减,我建议尝试DS25BR110均衡器。  即使在1.2 Gbps数据下也能正常工作。

    此致,