This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV049:如何将输出状态从"H"反转至"L"处于故障安全状态

Guru**** 2384370 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV049
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578896/ds90lv049-how-to-reverse-output-state-from-h-to-l-in-fail-safe-status

部件号:DS90LV049

您好,支持团队。

我的客户正在考虑使用DS90LV049。

他们希望输出状态"L"处于故障安全状态(输入开路或短路)。

请告诉我如何在故障安全状态下将输出状态从"H"反转至"L"。  

我们认为,如果我们将RIN-拉至VCC并将RIN+拉至GND,我们可以做到,对吗?

我们假设上拉和下拉电阻为3-5Kohm。

此致。

Higa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用外部偏置电阻反转输出故障保护的极性。  实际值可能需要更低,因为它们还需要克服 LV049的内部偏置,以尝试在故障保护模式下输出逻辑“1”。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李山

    感谢您的快速回复。

    我认为LV049内部偏置电流的最坏情况是±12uA。

    我 估计上拉和下拉电阻的值小于1千欧,是否正确?

    (请参阅随附的.docx文件)

    如果我能得到您的更多建议,我将不胜感激。

    此致。

    HIgae2e.ti.com/.../Reverse-output-polarity-in-Falesafe-mode.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke-san您好

    电阻器的值将大于1K欧姆。  对于1K欧姆电阻器,1K - 100 - 1K电阻组合中的电流为~ 1.5mA。  此电流将在Rin+/-引脚之间产生150mV偏移。  我认为这比需要的偏置电压要高。  我认为2.2K欧姆的电阻器足以完成一项出色的工作。  

    此致,