This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:中继器配置-最后一个接收器完成了# 39;NT锁定

Guru**** 2475745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578363/ds90ub947-q1-repeater-configuration---last-receiver-does-nt-lock

部件号:DS90UB947-Q1

E2E成员,您好!

我连接了Link-3部件,947和948 EVM ,它工作正常。 无跃点。

在我的应用程序中,我需要1个跃点,所以我在中间再添加一个947/948。

锁不好。 抖动似乎会累积。 是否有任何应用说明 可描述如何 使用抖动和PLL环路带宽?

非常感谢。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    是否有人可以评论? 或者是否有更深层次的文档需要NDA?

    谢谢!
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    没有其他说明此模式的文档。 当抖动沿每个跃点传播时,抖动会累积,这是正确的。

    您运行的PCLK频率是多少? 您使用的电缆类型/长度是什么? 中继器948/947之间的OLDI连接是什么样子的? 它们是否安装在同一个板上,或者是否有带状电缆?

    谢谢!
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    非常感谢您的回复。

    PCLK为140MHz。 当我在第一个TX上切换到内部时钟为100MHz的测试模式生成器时,它确实可以更好地锁定。  因此,SI是PCLK和电缆长度的函数,这是很有意义的。  我们在第一个TX和第一个RX之间使用了14 m Cat6a电缆。 2 m 在第2个TX和第2个RX之间。  由于我们正在使用EVM评估系统,中继器中的OLDI是屏蔽阻抗匹配电缆,最初用于显示面板。 电缆直接焊接在947和948 EVM上。 OLDI电缆的长度仅约为5英寸。 我没有使用带状电缆,因为我认为很难找到一根好的高速带状电缆。 非常感谢您对改进此当前配置的任何意见。

    谢谢!

    Michael