This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:是否有任何方法可以确定发生PD协商时哪个PDO (PDO#1~#7)处于活动状态?

Guru**** 2475010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579305/tps65982-is-there-any-method-to-decide-which-pdo-pdo-1-7-is-active-when-pd-negotiation-occured

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我了解可以从0x32 TX源功能寄存器读取源功能(PDO#1~#7)。




  是否有任何方法可确定发生PD协商时哪个PDO (PDO#1~#7)处于活动状态?
是否有为实现这一目标而应阅读的登记簿?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-san,您好!

    您可以读取寄存器(0x34)以确定设备上的活动PDO。
    如果要确定设备选择哪个PDO作为接收器,可以在自动协商接收器寄存器(0x37)中配置此项。

    谢谢!
    Eric