This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:"自动协商启用"基本模式控制寄存器(BMCR)位

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578533/dp83867is-auto-negotiation-enable-bit-of-basic-mode-control-register-bmcr

部件号:DP8.3867万IS

大家好,

数据表显示了有关启用自动协商的以下信息。



我认为第13位和第6位都设置了端口速度,但它只显示速度选择LSB (第13位)在 启用自动协商时被忽略。
它是否显示速度选择MSB (位6)在启用自动协商时未被忽略?





此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!

    启用自动协商时将忽略第6位。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aniruddha-san,

    我认为  ,当 Auto-negotiation enable=1时,无法将PHY配置为强制速度和双工操作。
    我的理解是否正确?
    我想确认一下,以防万一。

    此致,
    Yaita