This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万I:当X1为高阻抗或低阻抗时,CLKOUT引脚信号输出是什么?

Guru**** 2476675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579009/dp83848i-how-is-clkout-pin-signal-output-when-x1-is-high-impedance-or-low

部件号:DP8.3848万I

您好,

我的客户说:
当XI针为高阻抗时,CLK_OUT信号为170MHz时钟输出。
当XI针为低电平时。 CLK_OUT信号为6MHz时钟输出。
(他们拿走了信号波形并把它寄给了我。 它不能附加文件。 是客户数据)

我的客户想知道发生异常时的CLK_OUT信号(25针)。
因此,他们想知道这是否是假定操作。 此操作是否正确?

此外,您能否回答这个问题?
我了解X1时钟必须在通电前保持稳定,这超出了操作保证范围。
所以,我知道你可能不会回答这个问题。
如果可能,请告诉我这一点吗? 这是我的客户的请求。


此致,
Takahiro Ogo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takahiro,

    XI时钟必须稳定,设备才能正常运行。
    如果您没有应用时钟,但打开设备电源,则您将处于未知状态。

    请确保在开机时应用了时钟。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross:
    感谢您的回复。
    好的,我会再次告诉客户。

    此致,
    Takahiro