This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:同步以太网

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578927/dp83867ir-synchronous-ethenet

部件号:DP8.3867万IR
主题中讨论的其他部件: DP8.364万

大家好,

我的客户想知道DP8.3867万IR是否支持同步以太网。

客户表示只有一句话"DP8.3867万提供精确时钟同步,
在数据表中包括同步以太网时钟输出,但没有详细信息。

客户担心是否真正支持,因为没有详细描述
在数据表中。

我相信DP8.3867万IR支持同步以太网。
这是否正确?  请告诉我。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fumio,

    DP8.3867万IR不支持SyncE。
    DP8.364万不支持SyncE。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗斯桑

    感谢您的快速回复。
    您的回复非常有帮助。

    我在您的答案中发现,DP8.3867万IR仅支持同步以太网时钟输出
    它不支持其他功能。

    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano