This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:带或不带通孔的散热垫?

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579060/sn65dphy440ss-thermal-pad-with-or-without-vias

部件号:SN65DPHY440SS

尊敬的团队:

散热垫是否需要通过? 如果是,请告诉我它需要多少个VIAS以及 应该放置什么位置?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jim。

    是的。 12到14个维。 请参阅数据表中的实现部分。

    此致,

    Gerardo