This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:TX和RX的布局阻抗...

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578967/ds80pci402-layout-impedance-for-tx-and-rx

部件号:DS80PCI402

德拉斯,

关于Tx的数据表中的布局阻抗,它是100欧姆,但对于Rx阻抗,它是80~120欧姆。

1.客户提到可以为Tx和Rx使用85欧姆吗?

2.差分轨迹阻抗的容差是多少?

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,可以使用85欧姆的目标阻抗在您的PCB设计上进行输入和输出跟踪。

    大多数印刷电路板设计的阻抗容差为+/- 10 %。

    数据表电气表:

     1.说明典型输出阻抗为100欧姆。

    2.表示测得的输入 电阻为80-120欧姆。

    3.表示典型输入电阻为100欧姆。

    此致,

    李