This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:数据表中的热反应错误(???)

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210, DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578681/ds100br210-thermal-rsistance-error-in-datasheet

部件号:DS100BR210
主题中讨论的其他部件: DS125BR111

该数据表列出了3.2 °C/W的结点到顶箱热阻 该设备为24引线WQFN封装,带有裸露的接地极板。 我认为所述的值(3.2)是指桨形电极,而不是顶壳。 我是对的。 如果我回答正确,有人知道实际的theta-JC (TOP)是什么吗? 如果我不正确,有人知道Theta J-Paddle是什么吗?

谢谢!!

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    谢谢。  DS100BR210计划进行格式化更新,并将重新处理散热信息以显示封装的整套散热属性。

    现在请使用DS125BR111散热信息(封装完全相同)。

    www.ti.com/.../snls430c.pdf

    此致,