我有兴趣为10 Gbps以太网应用使用信号调节器。 我在使用WEBENCH接口设计器时遇到了问题。 我正在使用通用Tx和Rx。 我正在使用的信号调节器是DS100BR111。 我上传了通道1的S参数文件。 通道为2英寸的轨迹,差分阻抗为100欧姆。 导通孔位于迹线的两端。 低速时,SC_In图表看起来很好。 刚刚超过8 Gbps,形成一条横线,直线穿过眼睛的中央。 调整参数不能删除该行。 我已经使用发射器和接收器模型在HyperLynx中模拟了我计划使用的ASIC的信道,在10.3125 Gbps下,眼图看起来很好。 您知道我为什么可以获得此线路吗?
我附上了一张图片,显示了我在HyperLynx中使用的眼睛图的外观,使用的频道与我在WEBENCH中尝试使用的频道相同。 我还附上了该频道的.s4p文件。 我的WEBENCH模拟设置和结果显示在其余图片中。